JPEG_Encoder 연산자를 사용한 JPEG 압축

간략한 설명

파일:

\examples\Processing\Compression\JPEG\mE5-MA-VCL\JPEG_DualBaseAreaGray.vad
\examples\Processing\Compression\JPEG\mE5-MA-VCL\JPEG_SingleFullAreaGray.vad
\examples\Processing\Compression\JPEG\mE5-MA-VCX-QP\JPEG_SingleCXP6x4AreaGray.vad
\examples\Processing\Compression\JPEG\mE5-MA-VCX-QP\JPEG_DualCXP6x2AreaGray.vad
\examples\Processing\Compression\JPEG\mE5-MA-VCX-QP\JPEG_QuadCXP6x1AreaGray.vad
\examples\Processing\Compression\JPEG\iF-CXP12-Q\JPEG_CXP12Gray.vad
\examples\Processing\Compression\JPEG\iF-CXP12-P\JPEG_CXP12Gray.vad

\examples\Processing\Compression\JPEG\SDK\ \examples\Processing\Compression\JPEG\PyPylon\

플랫폼:

mE5-MA-VCL
mE5-MA-VCX-QP
iF-CXP12-Q
iF-CXP12-P

간단한 설명

JPEG_Encoder 연산자의 사용법을 보여주는 간단한 예제입니다.

이 VisualApplets 예제에서는 다양한 링크 구성 및 입력 대역폭에 대한 mE5-MA-VCL, mE5-MA-VCX-QP, iF-CXP12-Q 및 iF-CXP12-P 플랫폼용 8비트 그레이스케일 이미지 압축을 위해 JPEG_Encoder 연산자를 사용하는 방법을 보여줍니다.

imaFlex Quad 및 imaFlex Penta 플랫폼용 애플릿 사용을 위해 C++ 기반 Framegrabber SDK 애플리케이션과 Python 기반 PyPylon 스크립트가 제공됩니다. 두 애플리케이션 모두 JPEG 스트림의 획득 및 압축 해제를 시연합니다. 소스 코드 파일은 위에 나열된 디렉토리에서 확인할 수 있습니다.